欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

铆接的种类及特点

  • 2023.12.19 16:04:07
  • 米思米
  • 5493

在制造机械及产品时,将零部件连接在一起的操作被称为“联接”。在本篇文章中,对联接加工中多用于板状产品上的“铆接”的种类及特点等予以讲解。

铆接的种类及特点

01所谓铆接是?与弯曲加工一样通过塑性加工实现的联接加工

铆接的种类及特点

诸如弯曲加工等让金属变形的加工方法统称为“塑性加工”。铆接也是塑性加工的一种。

铆接的主要方法有2种。

第一种方法是将管或轴插入要连接的部件上已开好的孔中,对管或轴的末端进行冲压,以防止其脱落。该方法也被称为拉铆(Rivet)或空心铆(Eyelet)。尽管原理略有不同,可以联想一下身边最常见的订书机。订书机让订书钉穿过纸张之后,将其末端弯曲以固定纸张。铆接的方式类似于此,也是通过使轴的末端变形来防止部件脱落。

另一种是让想要联接的零部件本身变形。比如将两片重叠的金属板折弯,或是将从孔中穿过的卡爪部分折弯等。类似于封闭装糕点的袋子时,将袋口折叠的办法。

铆接适用于无法进行焊接的金属联接。其优点在于成本较低、加工所需时间较短。尤其适合于薄板联接,因此多用于精密钣金加工领域。但另一方面,不同于螺纹连接的方式,铆接有一旦完成联接,不破坏零部件就无法拆卸的缺点。在设计时必须充分考虑维护性等需求。 

02应用在板状产品上的铆接加工种类

铆接的种类及特点

主要应用于板状产品,让材料本身发生变形的铆接工艺主要包括如下种类。

●接缝折叠铆接

接缝折叠铆接是将想要联接的两块板的末端少量折叠,再将咬合在一起的部分压平,通过该变形方式予以固定。该工艺的特点是外观美观且具有很高的铆接强度。多用于家电产品及方形管道等。

●卷边联接

卷边联接与卷封铆接一样。铆接强度会因板的折叠方式不同而有所差异。

●卷封铆接

将重叠板材的边缘折弯卷入来进行联接的工艺,称为卷封。该工艺常用于制造饮料罐或燃料罐等用来存放液体的容器。

●点状铆接

该工艺是利用冲压机对重叠的金属板材进行半冲孔,从而让其发生点状变形完成固定。其特点在于,加工所需时间较短,且对于任何一个方向上的外力都能够牢固联接。

●角部铆接

该铆接工艺多用于在金属板材盒体的转角部位联接两种部件。其特点在于,无需焊接等处理,可在转角部位完成联接。根据铆接形状,可实现非常牢固的联接效果。

03金属板材以外的铆接——拉铆(Rivet)与空心铆(Eyelet)

铆接的种类及特点

铆接工艺中也有适用于金属板材以外的方法。拉铆和空心铆都是应用非常广泛的铆接工艺,从桥梁钢架的联接以及船舶、飞机等大型产品、到锅和衣服扣子等日用品,该加工方法广泛应用于各种领域。

对用于小件物品或衣物等的小型铆接,可以用手工工具进行加工,但在大多数情况下,在工厂中会使用一种被称为拉铆机的铆接设备,其原理与冲压机基本相同。

04总结

铆接是一种联接复数零部件的加工工艺,也是利用金属塑性变形的加工工艺之一。其特点在于,可用于铝材等不适合焊接的金属材料联接,且可在短时间内完成加工。尤其是板状工件的铆接,多用于精密钣金加工等领域。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities